13.01.2009 10:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke schön für die Antwort, ich habe eine SIMATIC 400-S7 Station mit einer CPU412, FM4581DP und X4381. Auf besagter FM-Baugruppe habe ich meinen Plan mit dem NAVS-Baustein liegen. Da es (fast) das Einzige ist, was überhaupt in dem Plan existiert, sollte er auch ausgeführt werden. Bei der Betriebsart habe ich den Gebertyp auf "zwei um 90° verschobene Impulsspuren" eingestellt, was meinem Signal entspricht. Beim "rumprobieren" haben sich doch noch einige generelle Fragen zu dem Baustein aufgetan (auch wenn die Hilfe doch recht umfangreich ist, hab sie auch mal mit Angehängt). DateianhangNAVS.pdf (398 Downloads) |
29.01.2009 19:02 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Nimm den NAV -Baustein, der ist (etwas) einfacher und braucht weniger Rechenzeit. Der NAVS wird nur benötigt, wenn man mehrere Geber synchron erfassen will, z.B. für den Winkelgleichlauf mehrere Achsen. PR- hier gibst Du an vieviele Pulse dein Geber pro Umdrehung liefert (laut Typenschild oder Datenblatt) RS die Nenndrehzahl deiner Maschine oder Motors, wird für den Drehzahlistwert Y benötigt (Y=Pulse*RS/PR) d.h. treffen PR Pulse pro Minute ein, wird an Y der Wert von RS ausgegeben RP- Ist die Normierung für YP, nach RP Pulsen wird 1.0 ausgegeben. Ist RP=PR bekommst Du so die Anzahl der Umdrehungen angegeben. SYM und MOD - brauchst Du (zu 99%)nicht, einfach auf 0 lassen PRE- Verdrahtung oder Schalter sind vermutlich falsch, jedenfalls werden keine Pulse erkannt. Hast Du die Schalter auf der EXM438-1 eingestellt? Versuch mal einen anderen Kanal, vlt. ist der von dir verwendete Kanal defekt.
Das wird benötigt, wennmanmit normierten Werten arbeiten will, das ist zwar schwieriger zum Vorstellen, aber flexibler, wenn man es öfter (vorallem bei unterschiedlichem Machinen) einsetzen will. DateianhangNAV.pdf (435 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 29.01.2009 19:15Zuletzt bearbeitet von: miami am: 29.01.2009 19:13Zuletzt bearbeitet von: miami am: 29.01.2009 19:12 |
|
29.01.2009 19:12 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Schalterstellungen:
DateianhangEXM438-1.pdf (383 Downloads) |
|
|
11.02.2009 16:44 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Si, <Vermutung>Hatein RS422-Geber normalerweise nicht Gegentaktsignale mit -+5V.</Vermutung> |
|
|
Folgen Sie uns auf