20.10.2020 11:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Wie sieht denn deine Skalierung im Analogverstärker aus? |
20.10.2020 11:40 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Analoger Schwellwertschalter Sensor 0-10V Messbereich: Parameter: Minimal -250 Gain 1,25 Maximal 1000 Offset -250 2 Nachkommastellen |
20.10.2020 11:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Hast du mal den fliessenden Strom gemessen, bzw. die Spannung, welche am Analogeingang abfällt? |
20.10.2020 13:50 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Das haben die IFM Teile mitunter. Ich hatte auch schon ein paar Mal solche die falsch gehen. https://www.ifm.com/de/de/product/PA3524 Wenn du mal auf dem Bild schaust mitten auf der Schlüsselfläche ist ein Punkt. Dort durch wirrkt der atmosphärische Druck auf den Sensor. Mitunter hilft, dort mal mit einer Luftpistole rein pusten und dann geht er wieder richtig |
20.10.2020 16:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Offset plus Messbereich = 2,5 bar + 10 bar = 12,5 bar für 1000 Einheiten (0-10V). |
Folgen Sie uns auf