01.12.2017 16:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Es wäre hilfreicher das Programm zu posten, als den Screen! Wenn dir 300,00l reichen, dann nimm einfach das Ausgangssignal des 0-3 -Zählers und führe es auf einen weiteren Zähler. Den Wert dieses Zählers kannst du dann per Analog-MUX oder Arithmetig in einen Analogwert wandeln und mit zwei Nachkommastellen anzeigen lassen. Was ich mit dem Balken meinte, siehst du im Beispiel! DateianhangBalken2.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2017 22:52 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Sorry, das ist natürlich richtig. - Anhang. Ja das mit dem Balken habe ich verstanden. Wäre zwar auch eine Möglichkeit allerdings fände ich es schöner mit einer ganzen Zahl. DateianhangZähler!.zip (109 Downloads) |
01.12.2017 23:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe mal den Literzähler und die Wandlung über den Mux eingebaut!
DateianhangZähler xx.zip (173 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.12.2017 00:58 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Hilfe hab es jetzt so wie ich es wollte :) Dankeschön gruß Bronki |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.12.2017 19:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Kann es sein, das dein Sensor 24V braucht und eben bei 12V gar nicht arbeitet!? |
03.12.2017 19:47 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Nein kann nicht sein da er ja bei 12V auf andere Eingänge funktioniert hat. Nur bei den schnellen I3-I6 nicht. |
Folgen Sie uns auf