06.03.2015 19:35 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Dann kann ich das Wochenende was feines rödeln. viele Grüße Andre |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.03.2015 21:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076) |
Korrigierte Zeichnung mit Sicherung. |
06.03.2015 22:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
bin begeistert, danke vielmals. viele Grüße Andre |
07.03.2015 06:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076) |
Ja, nur mit einer 12V Autobatterie. Als "Batterie ist leer"-Überwachung. |
09.03.2015 20:31 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo IXO ich glaube ich brauche doch noch Deine Hilfe. Habe heute einiges probiert aber irgendwie will meine LOGO die Analogwerte nicht messen. Der Spannungsteiler funktioniert einwandfrei. Habe Kann ich sehr gut mit dem 15K Poti einstellen. Habe mal die vereinfachte Schaltung angehängt. Verkabelt habe ich wie in Deiner Skizze. Kannst Du mal schauen wo da der Fehler liegt? Danke Andre Dateianhang150309_analogtest_24v.zip (131 Downloads) |
09.03.2015 21:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076) |
Das bezieht sich auf 10V, aber nicht auf die Batteriespannung. |
10.03.2015 05:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076) |
Freut mich für dich, dass es jetzt funktioniert. |
08.11.2019 11:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi, könnteset du vielleicht mal dein Projekt mit der Batterieüberwachung 12v Batterie leer schicken oder es posten?? VG Mario |
Folgen Sie uns auf