12.07.2020 08:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Hallo ASP2014, Q3 Lichtsignal. Was soll denn signalisiert werden? |
12.07.2020 08:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Hier ein Vorschlag für eine mögliche Lösung.
DateianhangTuersteuerung_0BA8.Standard.zip (100 Downloads) |
12.07.2020 09:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Ich hatte jetzt Tür zu genommen. Kannst du ja aber leicht umverdrahten. |
12.07.2020 11:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 2264 Bewertung: (99) |
Hallo ASP2014
Bei dem Vorschlag von Ixo65 besteht das Problem, daß wenn die Tür nicht in Endlage ist, diese nicht angesteuert wird. Auch würde ich die Fragestellung des Leuchtsignals anders stellen. Nicht "Die Tür ist offen" sondern "Die Tür ist nicht zu". Das bezieht auch den Bereicht des Umlaufen der Tür mit ein. Den Fischen ist es egal ob die Tür ein wenig, halb oder ganz auf ist. . Im Anhang mein Vorschlag mfG Ella_68 P.S.: Programm auf ältere Logoversion angepasst und Beschriftungsfehler der Ausgänge berichtigt. DateianhangFischtür.zip (94 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/12/2020 18:53:08Beschriftung Ausgänge berichtigt |
|
12.07.2020 16:16 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ich würde mir ja gerne das programm anschauen . Es läst sich entpacken aber bei laden ins programm bricht es immer mit einem Fehler ab . Schade |
12.07.2020 16:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Und wie lautet der Fehler? |
12.07.2020 17:18 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Fehler beim Laden der Datei . |
Folgen Sie uns auf