28.02.2017 17:08 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Es wird jetzt weitere Logo 8 geben, damit das Problem mit den 40E/A erledigt ist. Darüber hinaus wird es eine weitere Erweiterung für einen Analogeingang geben, an dem der Außenfühler, ebenfalls PT1000, angeschlossen wird. Der Fühler kommt an die Nordseite des Hauses, der somit vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Mit diesem Fühler soll die Außentemperatur ermittelt werden (also ablesen), aber auch ein Heizungs-Differenz-Innen-Außen-Verfahren angewendet werden. Will heißen, wenn es außen zu warm ist, soll innen eben auch nicht so stark geheizt oder abgeschaltet werden. Die Innen-/Außentemperatur soll in einem annehmbaren Verhältnis zueinander stehen. Ist es außen zum Beispiel +20 Grad und im jeweiligen Raum -10Grad, ist es doch klar, dass innen angeglichen werden muss. - Hier als kleines Beispiel. Der Benutzer soll aber auch weiterhin die Temperatur wahlweise eines jeden Raumes verändern können. Da jetzt nur ein Analogeingang zur Verfügung steht, muss per analogen Netzwerkein-und Ausgang das ganze zur anderen Logo (EG) geschickt werden. Ist das möglich und was muss verändert werden? DateianhangWohnung DG + EG Netzwerk grobes Finale.zip (121 Downloads) |
28.02.2017 22:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Ich habe jetzt mal einfach AI1 im Programm "Dachgeschoss" gewählt und den zum Programm "Erdgeschoss" übermittelt. Das siehst du auf dem jeweils letztem Blatt unten links im Diagramm.
DateianhangWohnung DG + EG Netzwerk grobes Finale.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf