13.09.2012 17:27 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo Also so weit bin ich, nur im augenblick halt mit einem Sensor da ich immer noch nicht weiß wie ich da machen soll. Vielleich kann mir einer das mit den Sensoren so endern das es geht. DateianhangTrommelfilter Steuerung.zip (142 Downloads) |
13.09.2012 17:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hier! https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Ähnelt aber deiner Anwendung! Als Eingang für schnelle Zählimpulse stehen nur I4-I6 zur Verfügung! Dateianhangevaluating_a_sonar_bero(1).zip (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 13.09.2012 17:55 |
|
14.09.2012 08:59 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Okay danke. Dann warte ich mal ab bis du dich wieder meldest. Mfg Stephan |
Folgen Sie uns auf