02.03.2006 12:24 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hab doch glatt vergessen Dir den Link auf einen bestehenden FAQ mit zu schicken. Da steht was zu den Fehler-OBs drin: Organisationsbausteine zur Fehlerbearbeitung: OB70 - OB87, OB121 und OB122 Gruß Sabine |
02.03.2006 15:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Sabine, habe jetzt mal die Diagnosedaten exportiert und werde sie dir als Dateianhang mal mit schicken. Nach dem ich nun den OB122 und auch den OB121 ins AG geladen habe, bekomme ich immer drei Fehlermeldungen, und zwar die mit der Peripherieadresse 44 und zusaetzlich noch die selbe Meldung jedoch auf diePeripherieadressen 45 und 48 bezogen. Hab Gott sei Dank den Diagnosepuffer bereits gestern abend schon mal exportiert, sonst waeren die ganzen Daten von gestern weg gewesen, da der Speicher ja nur 100 Eintraege fasst. Die ganze Peripherie ueber die ich die Fehlermeldungen bekomme liegen im zweiten Rack und sind allesamt Ausgabebaugruppen des Typs 322-1BH01-0AA0. Ich habe bereits daran gedacht, das mit dem Anschaltmodul etwas nicht stimmt, jedoch finde ich es dann verwunderlich, das die Hardwarekonfiguration alle Module ausnahmslos erkennt, wenn ich ein neues Projekt in Step7 oeffne und die Hardwarekonfiguration aus dem AG ins PG lade [:(] Habe aber auch schon die Ausgabebaugruppe mit der Adresse 44 und 45 ausgetauscht, jedoch besteht auch dann das Problem immer noch, und ich bekomme die gleich Fehlermeldung [:(] Bin langsam am Ende mit meinem Latein, und mein Chef sitzt mir auch schon im Nacken Gruss Matthias DateianhangDiagnosedateien.zip (378 Downloads) |
02.03.2006 15:32 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 23.10.2023 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Schau mal in Deine privaten Nachrichten! |
Greetings, Chris |
|
02.03.2006 15:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
hallo Sabine, trotz allem vielen lieben Dank fuer deine Bemuehungen[:)] Ciao Matthias |
Folgen Sie uns auf