26.06.2018 15:30 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
So. Dann trau ich mich mal, auch auf die Gefahr, dass ich Schläge erhalten Ich habe, bis auf eine Kleinigkeit wirklich alles soweit schon zum laufen gebracht (einkleinwenigstolzaufmichbin) Nur eines bekomme ich nicht hin, und irgendwie finde ich auch nicht die zündende Lösung im Netz. Auf dem Display sollen die aktuellen Werte der beiden Temperaturfühler (PT100) und des Luftfeuchtigkeitsfühlers angezeigt werden. Irgendwie finde ich aber nichts um die Werte anzuzeigen. Den Schaltzustand der Ausgänge bekomme ich hin. Nur eben die 3 anderen Werte nicht. Für euch Profis ist das bestimmt nur eine "Kleinigkeit" ;-) Umgesetzt habe ich das Schalten mit dem AI über einen analogen Schwellenwertschalter. Freue mich, wie immer, auf Hilfe und hoffe nicht geschlagen zu werden ;-) Gruß Tom ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.06.2018 10:28:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.06.2018 10:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33827 Bewertung: (4203)
|
So etwa? |
27.06.2018 14:00 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
10000 Dank. Ich habe das mit dem negieren erst danach geschnallt. Klappt!! Gruß Tom |
27.06.2018 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33827 Bewertung: (4203)
|
Na ja, im anderen Forum hast du ja auch keine andere Antwort erhalten. |
Folgen Sie uns auf