06.03.2014 18:37 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich kann STEP 7 Professional 2010 SR3 auf meinem Rechner mit OS Windows 7 Professional SP1, 64 Bit nicht installieren. Starte ich setup.exe als Administrator, arbeite ich mich durch bis zur Installation der ausgewälten Programm (alle ausgewählt). Die Installation der Komponenten (PLCSIM 64) funktioniert. Bei der Installation von STEP 7 V5.5 incl. SP3 erscheint ein Fenster vom Windows Installer V5.0 (siehe Anhang), welches mit OK bestätigt werden kann. Kurz danach erscheint die Fehlermeldung, dass STEP 7 nicht installiert werden konnte und Setup die Installation nicht fertigstellen kann. Das wars - Setup wird beendet. Ich habe schon Windows 7 neu installiert, leider ohne Erfolg. Kennt jemand dieses Problem und wie kann es gelöst werden? Ich sollte dringend ein Projekt bearbeiten undbindankbar für jeden Tipp. DateianhangScreenshots Installation STEP7.pdf (193 Downloads) |
07.03.2014 08:24 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
LautLieferfreigabesollte das erst mal kein Problem sein (ab Step 7 Prof 2010 SR1 und Win 7 Prof, Ultimate und Enterprise). Als Admin bis du auch angemeldet? Die Harware Voraussetzung stimmen auch? (genügend Speicher? davon gehe ich aus...) Ich würde schnell mal einen Fall an der Hotline aufmachen, damit die Zeit wenigstens schon mal läuft und dir heute noch geholfen wird! |
Zuletzt bearbeitet von: Jannes1987 am: 07.03.2014 08:27 |
|
Folgen Sie uns auf