17.07.2008 16:45 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo zusammen,habe hier einen schönen Konfigurator entdeckt: http://www.stengler.de/ Highlight: Er spuckt euch Kabelverlegeplan und Anschlussplan für LOGO! + Komponenten aus. Momentan ist er zwar nur für Sonnenschutz-Applikationen einsetzbar weil das Tool noch nicht fertig ist, aber immerhin… Bei einem Großobjekt (mehrere Motoren/Etagen/Fassaden) werden dann evtl. Motorsteuergeräte eingesetzt bzw. über EIB vernetzt.Ich habe wegen Sensoren mit der Firma Stengler gesprochen und bin dadurch auf das Tool gekommen. Weil dieser Konfigurator noch im Entstehen ist wurde ich gebeten hier mal darauf zu verweisen und Euere Meinung abzufragen, damit er verbessert werden kann. DIE FIRMA LIEST MIT und freut sich über Euer Feedback… Also immer raus damit |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 17.07.2008 16:47 |
|
Folgen Sie uns auf