03.11.2015 07:44 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Stand des Programms naja viel ist noch nicht dazu gekommen ;o(DateianhangZuckerturm.zip (90 Downloads) |
03.11.2015 07:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4199) |
Auszustand ist gleichbedeutend mit keine Freigabezeit? |
03.11.2015 09:06 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
So jetzt mit C4 ohne ewiges halten ;o) und mit Textbaustein Frostschutz. So ich versuche Dir jetzt nochmal genauer zu beschreiben was die Kiste können soll obwohl ich denke das Du schon weißt wo es hingehen soll.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. DateianhangZuckerturm.zip (77 Downloads) |
03.11.2015 09:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4199) |
Schau mal, ob es so richtig ist. Es ist immer schade, wenn 2 gleichzeitig an einem Projekt arbeiten.
DateianhangZuckerturm_V2.zip (97 Downloads) |
03.11.2015 10:09 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
B019 muss an V3 auf 0 sonst gibt er 10V raus und Klappen fahren bei Frost auf 100% sollan aber zu bleiben. |
Folgen Sie uns auf