03.11.2015 10:10 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Ja Mischer sollte bei Frost auf jeden Fall auch 10V kriegen. Genau entgegen der Klappen |
03.11.2015 10:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
So, die korrigierte Variante.
DateianhangZuckerturm_V3.zip (72 Downloads) |
03.11.2015 11:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
So sieht es in der Simulation aus....
DateianhangTest.zip (78 Downloads) |
03.11.2015 12:58 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Wo und wie berechnet sich den der Sollwert? B021 und B023 sind ja die vorgegebenen Werte und in B002 gibst Du als Sollwert B022 an. Liege ich da richtig? |
03.11.2015 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
So, jetzt sollte alles funktionieren. Habe den manuellen Solllwert für den Regler aus den Display genommen, da er ja fest auf 0 sein soll. DateianhangZuckerturm_V4.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf