05.02.2019 16:46 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hallo! Habe eine neue Aufgabe zum Kopf zerbrechen. Mit einem Taster soll das Licht auf und abgedreht werden solange man diesen normal betätigt (<1sek) Wenn das Hauptlicht aufgedreht ist, drückt erneut den Taster und man bleibt länger drauf, dann sollen die weiteren Lichtkreise einzeln kurz aktiviert werden. Ich habe mal ein Beispiel gemacht, finde es aber sehr unschön dass ich hier Ein- und Ausschalt-Verzögerungen einbauen musste, da die einzelnen Lichkreis ganz kurz (vermutlich 1 Zyklus) aufflackern würden. Vielleicht gibt es eine schönere Lösung mit weniger Bausteine... Viele Grüsse DateianhangLicht.zip (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf