06.12.2017 21:06 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, habe mir die Schaltungen angeguckt, das ist absolut super so, ich denke ich kann das sehr gut verwenden, vielen lieben Dank dafür. Habe da aber gleich noch mal eine Frage zu, ist es möglich sich die Tageshöchstwerte der Temperatur irgendwie in einem Diagramm abzulegen, damit man zum Beispiel am Tag gucken kann wie kalt die Nacht zuvor gewesen ist oder wie heiß der Tag gewesen ist, so in Sommer dann quasi? Also das ist jetzt nicht zwingend notwendig oder super wichtig, wäre nur ne interessante Sache. Gruß Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.12.2017 09:18:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.12.2017 22:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33822 Bewertung: (4203)
|
Nimm den ersten, den 500 Ohm, 1 W. |
Folgen Sie uns auf