08.08.2019 14:09 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, das Display auf meiner Logo schaut leider so aus. Kann man das irgendwie beheben (Reset?) Gruß |
08.08.2019 14:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Aha, eine LOGO!8.2 mit der ersten Firmwareversion ausgeliefert. Ob der Fehler reparabel ist, weiß ich nicht. Du kannst diese LOGO! frühestens im Dezember 2017 gekauft haben. Also ist noch Gewährleistung drauf. Wende dich an deinen Händler, wenn es so bleibt. Es gibt zwar die Möglichkeit, diese LOGO! auf Werkseinstellung zurück zu setzen, das betrifft aber eigentlich nicht das Display. Versuchen kannst es trotzdem und vielleicht die LOGO! mal eine Stunde vom Netz zu trennen. Ansonsten kann ich dir nur noch empfehlen, einen Support Request zu starten. |
08.08.2019 14:36 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Gibts da eine Tastenkombination zum Reseten? Gruß |
Folgen Sie uns auf