23.10.2019 08:00 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
HA der war gut. Hab gestern mal bei Siemens angerufen , die wollen selbst für technischen Support jetzt schon Geld haben. Support für LOGO ist nicht mehr kostenlos. Dann haben die mich hier ans Forum verwiesen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/25/2019 11:38:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.10.2019 08:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33805 Bewertung: (4200)
|
Das ist nicht ganz richtig. Der telefonische Support ist neuerdings kostenpflichtig. Deshalb wird auf das Forum verwiesen, weil |
23.10.2019 12:31 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 390 Bewertung: (46)
|
Hallo chrissrx8, ich kann nur bestätigen was ixo65 schreibt. Ein Support für LOGO! steht auch weiterhin kostenfrei zur Verfügung. Die aktuellen Kanäle hierfür sind: Der Support-Request oder alternativ Anfragen hier im Forum. Der Vorteil hier im Forum ist, dass neben den Spezialisten aus dem technischen Support auch ein breites Anwenderwissen zur Lösungsfindung zur Verfügung steht. In Summe entsteht damit ein öffentlicher Support bzw. offener Dialog. Viele Grüße LOGO!-Support |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.10.2019 20:30 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
kann euch sicherlich verstehen,nur der kürzeste und schnellste Weg um Fehler zu beheben ist eben immer noch das Telefon und da wir hier in Deutschland leider tiefstes Entwicklungsland sind was die Internetabdeckung gerade auf dem Land angeht is das Forum dann auch nicht unbedingt ne Alternative. Hätte das so von nem Weltkonzern nicht erwartet , Na egal ist nicht zu ändern. Wieder zurück zum Thema. [snip] |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/25/2019 11:39:48Aufteilung der Antworten in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf