21.09.2020 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Deine Last wird an I1 (+) und M1 (-) angeschlossen. Anschlußbild siehe Anhang. Das ist der Stromausgang des zweiten Kanals (I2, M2). Für den ersten Kanal ist es eben I1 und M1. Und der Widerstand der Last darf nicht größer als 250 Ohm sein. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0.pdf (126 Downloads) |
21.09.2020 16:21 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 344 Bewertung: (34) |
Hallo zusammen Hier sind schon einige Möglichkeiten angeboten worden. Es gibt noch eine weitere sehr einfache Version die ich euch nicht vorenthalten will Gruß Quirin DateianhangEinfacher 4-Bit- BCD-Analogwandler.zip (120 Downloads) |
Folgen Sie uns auf