15.04.2018 21:58 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Ab der 0BA6 gibt es eine Möglichkeit, weil seit dem der Vorwärtszähler einen Startwert bietet. Dazu wählt man als Startwert die Anzahl der Meldetexte. Meldetext 1 ist dann bei diesem Wert angewählt. Meldetext 2 ist bei Wert 1 und Startwert+1 angewählt ... Als EIN-Wert wird 1 und als AUS-Wert die Anzahl der Meldetexte x 2 eingestellt. Der Reset erfolgt immer, wenn der Zähler auf AUS geht (Rekursion über Merker mit Negation am Reset-Eingang).
PS: |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 15.04.2018 22:11:49 |
|
Folgen Sie uns auf