30.04.2018 17:59 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Wie groß ist denn der gesamtweg? |
02.05.2018 18:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag zur Drehgeberauswertung. I1 und I2 sind dabei die A und B Spur des Inkrementalgebers. Die Anzeige in ° läßt sich auch in mm umprogrammieren! Mit Hilfe von Endschaltern läßt sich das ganze auch referenzieren um nach Netzein wieder einen genauen mm-Wert zu haben!DateianhangDrehgeber.zip (126 Downloads) |
06.05.2018 08:35 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo miteinander, hier ein Vorschlag, in der Simulation funktioniertes. In der LOGO noch nicht getestet. Die schnellen Eingänge bringen nichts deshalb nur für langsame Bewegungen. Hoffe es hilft jmmj DateianhangZähler_A_B_4fach_auswertung.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf