05.09.2017 19:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich habe mal ein altes Programm von mir umgearbeitet um einen Ansatz zu haben. Das Programm speichert die Reihenfolge der Schalterbetätigungen. Wird dann über den taster I13 ein Impuls gegeben, wird nacheinander die Reihenfolge auf die Ausgänge übertragen. Diese Programmeinheit mußt du jetzt kopieren damit sie zweimal vorhanden ist. In der ersten Einheit werden die Eingänge entfernt und durch RS-Glieder ersetzt. Ein Schieberegister wird so programmiert, das es nach dem Start ständig durchläuft. Über den Baustein Zufallsgenerator werden dann Impulse gegeben. Per AND-Verknüpfung mit den Schieberegister-Bits werden dann die RS-Glieder gesetzt. Ist die gewünschte Anzahl Farben erreicht, wird gestopt. Jetzt kann über die zweite Einheit per Tasten die Reihenfolge nachgestellt werden. Am Ende müßen die Werte in den arithm. Anweisungen übereinstimmen um ein RICHTIG zu erhalten. Das läßt sich Analogkomperatoren erledigen. Die max im Level zulässigen Schritte werden per Verweis im Zähler B018 eingestellt.DateianhangSimon Ansatz.zip (164 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.09.2017 06:54 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Super :) ! Du gibst mir Hoffnung. Werde alles geben um mit den Ansätzen weiter zu kommen :) |
06.09.2017 16:19 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hallo Alex, ich habe dir mal eine Art Zufallsgenerator gebaut. Das funktioniert so etwa wie ein elektronischer Würfel. Vielleicht kannst du das ja auch für dein Spiel verwenden. Ich hätte auch schon eine Idee, wie man das ganze Konzept umsetzen könnte, das würde dann aber bis max. 7 Farben so gehen. Also mit 6 kein Problem. Allerdings ist das mit einer Highscoreanzeige nicht machbar. Jedenfalls meines Wissens nicht machbar. Da die Logo halt keine SPS sondern "nur" ein schlaues Relais ist. Gruß DateianhangSpiel Simon Ansatz.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.09.2017 20:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So, die erste Stufe ist geschafft! Mit Start durch I1 werden drei zufällige Ausgänge aktiv. Reihenfolge und Abstand zwischen der Aktiverung is dabei zufällig und wird durch B018 realisiert. Die Ausgänge bleiben dann für 2s aktiv und verlöschen in dann in der Reihenfolge der aktivierung. Die Eingabe mach ich dir dann als nächstes fertig. Läuft im Prinzip so ab, das nachdem alle Ausgänge wieder abgeschaltet sind die Raster freigegeben werden. Dann ist eine der Anzahl der zuvor aktiven Ausgänge entsprechende Tastenanzahl möglich und dann erfolgt die Auswertung ob richtig oder falsch.DateianhangSimon Ansatz.zip (189 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.09.2017 21:12 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Du bist verrückt :) Danke :D muss ich mir gleich mal anschauen :) |
06.09.2017 21:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich glaub bei der letzten Version hatte ich Änderungen noch nicht gespeichert vrm zippen!?DateianhangSimon Ansatz.zip (125 Downloads) |
06.09.2017 22:05 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Ja bei der Version gehen nicht mehrere Ausgänge gleichzeitig an so soll es sein ;) |
09.09.2017 20:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So, geschafft! Im Groben läuft das Programm. Was noch fehlt sind ein Menü und die Weiterschaltung der Level. Versuch dich mal in das Progi reinzudenken und dann reden wir weiter. Über I1 wird gestartet. Danach leuchten wahllos und in unterschiedlichen Zeitabständen drei Lampen auf. ist die dritte Lampe wieder aus, kann mit der Eingabe begonnen werden. Bei richtiger Eingabe erscheint eine Meldung super, ansonsten Fehler. Zehn Sekunden nach Freigabe der Eingabe ist dann ein Neustart möglich. Man kann jetzt die Meldung Super nutzen, um einen Zähler auf 10 hoch zu zählen. Ist 10 erreicht, wird der Zähler wieder resetet, genau so, wenn ein Fehler passiert. Hat der Zähler 10 erreicht, wird der Impuls genutz um einen zweiten Zähler hochzuzählen. Dieser Zähler gibt dann die Anzahl der aufleuchtenden Ausgänge vor. Viel Spaß beim Test!DateianhangSimon Entwicklung2.zip (147 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.09.2017 09:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Danke =), schau es mir heut Abend an muss heut noch auf Messe =/ Vielen Dank =) |
10.09.2017 22:11 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Mach dir kein Stress alles super :) bin dir jetzt schon sehr dankbar :) |
Folgen Sie uns auf