06.09.2017 21:12 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Du bist verrückt :) Danke :D muss ich mir gleich mal anschauen :) |
06.09.2017 21:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich glaub bei der letzten Version hatte ich Änderungen noch nicht gespeichert vrm zippen!?DateianhangSimon Ansatz.zip (114 Downloads) |
06.09.2017 22:05 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Ja bei der Version gehen nicht mehrere Ausgänge gleichzeitig an so soll es sein ;) |
09.09.2017 20:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So, geschafft! Im Groben läuft das Programm. Was noch fehlt sind ein Menü und die Weiterschaltung der Level. Versuch dich mal in das Progi reinzudenken und dann reden wir weiter. Über I1 wird gestartet. Danach leuchten wahllos und in unterschiedlichen Zeitabständen drei Lampen auf. ist die dritte Lampe wieder aus, kann mit der Eingabe begonnen werden. Bei richtiger Eingabe erscheint eine Meldung super, ansonsten Fehler. Zehn Sekunden nach Freigabe der Eingabe ist dann ein Neustart möglich. Man kann jetzt die Meldung Super nutzen, um einen Zähler auf 10 hoch zu zählen. Ist 10 erreicht, wird der Zähler wieder resetet, genau so, wenn ein Fehler passiert. Hat der Zähler 10 erreicht, wird der Impuls genutz um einen zweiten Zähler hochzuzählen. Dieser Zähler gibt dann die Anzahl der aufleuchtenden Ausgänge vor. Viel Spaß beim Test!DateianhangSimon Entwicklung2.zip (136 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.09.2017 09:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Danke =), schau es mir heut Abend an muss heut noch auf Messe =/ Vielen Dank =) |
10.09.2017 22:11 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Mach dir kein Stress alles super :) bin dir jetzt schon sehr dankbar :) |
Folgen Sie uns auf