19.08.2008 08:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Friesen1987, im Prinzip sollte eine Lösung mit der LOGO!-Geräteserie und entsprechender Peripherie (Sensoren, Frequenzumformer...) möglich sein. Von der höheren möglichen Eingangsfrequenz der "schnellen Digitaleingänge" erfoffe dir aber nicht zuviel. Infos zur möglichen Auswertung von verschiedenen Impulsgebern (einfache mit einem Kanal und auch inkrementalsensoren) findest du hier im Forum und zusammen mit anderem Nützlichen in meiner "Schaltungssammlung" (derzeit für die 0BA5). Eine persönliche Bewertung der Anwendbarkeit der höheren möglichen Eingangsfrequenz der "schnellen" LOGO!-Eingänge (und deren Potential zur Verbesserung der Auswertung gegenüber der LOGO!-Serie 0BA5) findest du u. a. unter "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler". MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf