12.09.2019 11:29 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Guten Tag, wir haben eine Wasseraufbereitung. Hier soll Wasserdruck auf 2,4 bar +/-0,5 bar geregelt werden. Verbraucher ist in dder Regel eine Spülmaschine. Hierfür ist eine Pumpe mit FU, ein 0-10 bar Sensor in der Zuleitung und die Logo als Regler vorgesehen. Der Regler soll über ein 0-10 V Stellsignal den FU ansteuern. Ich habe Probleme mit dem Regler. Der Parametersatz "Druck 2" zeigt folgendes, mir unverständliches Verhalten: Wird der Sollwert überschritten, z.B. 3 bar, steigt das Y, bzw. Sollwert für Den FU gegen 10V an. Das Stellsignal müsst dann nach meinem Verständnis gegen 0 gehen. Bitte sehen Sie sich das Programm in Anhang an, die Druckregelung befindet sich auf Seite 3. Wo liegt hier mein Fehler? Bzw. wie muss der Regler konfiguriert werden, damit das Reglerverhalten zu den Komponenten passt? Danke im Voraus. LG Christopher DateianhangDruckerhöhung_V5-20190905.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chris87 am: 09/12/2019 11:30:22 |
|
12.09.2019 16:32 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Christopher Ich habe mir das ganze mal Angeschaut. Meiner Meinung nach hattest du ein paar Skalierungsfehler in deinen Blöcken.
Im Anhang das angepasste Programm ich glaube so müsste es Funktionieren. Gruss Oliver DateianhangDruckerhöhung_V5-20190905_rev1.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf