14.03.2019 09:19 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585)
|
Hi, also wenn Du eine Flash-EPROM MC hast, dann sollte das Projekt drauf auch ohne Pufferbatterie spannungsausfallsicher erhalten bleiben. Dazu ist es aber notwendig, dass das gesamte Programm offline auf die Flash EPROM MC geladen wurde bzw. bei entsprechende ausgelegten CPUs kann das auch Online geladen werden, wenn die MC steckt (S7-400). Schau Dir mal den folgenden Beitrag an: Wie können Projekte auf einer Memory Card und wieder zurück in ein PG/PC geladen werden?Gruß, Towome |
|
|
15.03.2019 06:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
Hallo, alte MC gesteckt imBetrieb oder spannungslos? Was sagt die Gerätediagnose? christoph |
Folgen Sie uns auf