29.02.2020 17:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich würde gerne eine Temperaturschichtung in einem Pufferspeicher über 3 2-Wegeventile erstellen. Im Anhang habe ich eine Skizze erstellt. wenn der Rücklauf PT1000 die gleiche oder eine wärmere Temperatur als der PT1000 75% dann Ventil 75% einschalten. wenn der Rücklauf PT1000 die gleiche oder eine wärmere Temperatur als der PT1000 50% dann Ventil 50% einschalten. wenn der Rücklauf PT1000 die gleiche oder eine wärmere Temperatur als der PT1000 25% dann Ventil 25% einschalten. Beispiel: Puffertemperatur aktuell PT1000 75% 80°C PT1000 50% 50°C PT1000 25% 30°C Rücklauf aktuell PT1000 55°C in diesem Fall sollte das Ventil PT1000 50% angesteuert sein. Würde mich freuen wenn mir da der ein oder andere Weiterhelfen würde, vielen Dank schonmal. DateianhangIMG_20200229_0001.pdf (107 Downloads) |
29.02.2020 18:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Sollen die Ventile mit der kleineren Prozentzahl offen bleiben, wenn das nächsthöhere öffnet? |
01.03.2020 01:16 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp, muss mich erstmal im Forum zurecht finden. Bin dabei zu antworten. |
01.03.2020 07:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Im Anhang ein Vorschlag.
DateianhangPufferschichtung_0BA8.Standard.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.03.2020 10:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Dann probiere dieses aus.
DateianhangPufferschichtung_0BA8.Standard_V2.zip (84 Downloads) |
01.03.2020 14:33 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Es scheint das selbe wie das erste Programm zu sein ? |
01.03.2020 18:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Nein. |
Folgen Sie uns auf