24.01.2012 12:17 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
An sich sind das sicherlich gute Beispiele, nur leider versteh ich sie noch nicht so recht. Das Q die Pumpe ist, ist verständlich, aber is I der Schalter, oder B? Mir fehlt noch dieses Aha-Erlebnis^^ Hatte mir jetzt mal ein kleinen Schaltkreis gebaut, wahrscheinlich voller Fehler, nur wär schön, wenn ihr mir kurz erklärt, was ich falsch gemacht habe und warum :) DateianhangPumpensteuerung.zip (154 Downloads) |
24.01.2012 13:01 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Also Variablen kannst du so keine machen. Man kann bei der LOGO! nur Variablen anlegen, wenn man Kommunizieren möchten, ansonsten nicht. |
24.01.2012 13:41 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt. Ich hoffe ich hab deine Beschreibung richtig interpretiert. Wenn nicht, dann hast du wenigstens einen Ansatz. DateianhangPumpensteuerungV1.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2012 13:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank schonmal, aber: "Fehler beim Laden der Datei: C:\..." :( |
24.01.2012 13:59 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Extrahiert und dann geöffnet? |
24.01.2012 14:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Diese hier sollte jetzt funktionieren. Wusste nicht, dass du "nur" die Version 5 nutzt. By the way: Führ doch mal ein Upgrade von deiner LOGO! Soft Comfort durch. Hilfe > Update Center... zuerst auf die Version 6, dann auf die Version 7. Ist völlig kostenlos und dauert auch nicht lange. DateianhangPumpensteuerungV1.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.01.2012 10:56 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Genau die Verbindung zu B001 bleibt. Habe dir das geänderte Programm mal angehängt. Wenn du nicht genau weißt, wass ein Block macht, dann klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle im Kontextmenü "Hilfe". Da ist die Funktionsweise von jedem Block erklärt. DateianhangPumpensteuerung.zip (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf