02.05.2012 11:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das Problem mit dem Griff ist laut Siemens mittlerweile gelöst. |
03.05.2012 10:01 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Zu mein Eigenumbau kann ich nur Positives berichten. Keinerlei Ausfälle, deutlicher Geschwindigkeitszuwachs auch nach einigen Monaten Betriebszeit. Eine signifikant längere Batterielaufzeit konnte ich aber nicht feststellen. Da Siemens die (hochwertigen) Intel - SSD benutzt, solte es hier keine grundsätzlichen Probleme geben. Allerdings gab es im Forum schon Meldungen, dass angeblich bei der original Siemens - Ausrüstung das Alignment der Datenpartition nicht richtig ist, da sollte man aufpassen und ggf. neu ausrichten! |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.05.2012 12:23 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Ich habe seit ca.3 Jahren eine SSD im FieldPG, keine Ausfälle. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird deutlich erhöht, so das das 5 Jahre alte FieldPG gefühlt fast genauso schnell wie das neue M3 ist. |