06.01.2022 13:14 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Temperatur unterschritten, danke:) |
06.01.2022 13:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.06.2024 Beiträge: 33263 Bewertung:
|
Hier hast du die Datei für die LOGO!. Da du den Messumformer an I1 anschließen willst, muss im Programm dann AI3 gewählt und in den Dateieigenschaften 4 AI freigegeben werden. Da der Analogeingang eines Basismoduls für 0-10V, habe ich auch 0-10V im Analogverstärker gewählt. Beim CMR kann ich dir nicht weiterhelfen, weil ich keins habe und mich auch nicht viel damit beschäftigt habe. Im Handbuch ist aber eine Anleitung, was du alles einstellen musst, damit es eine Meldung absetzt. DateianhangTemperatur_8.3.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.01.2022 17:52 | |
Beigetreten: 15.02.2018 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, mach auf der LOGO einfach einen Schwellwertschalter an deinen Analogeingang parametriere ihn entsprechend und verbinde ihn mit einem Merker. Dann legst du auf dem CMR Entsprechende Benutzer an, gehe auf Überwachung. - Unter LOGO! BM trägst du die IP Adresse deine Logo ein - Erstellst deine Nachrichten Texte - Diesen Merker legst dann als Signal an Und bestimmst noch EREIGNISSE / AKTIONEN / ZUORDNUNGEN Dann läuft das. Nimm das Handbuch zur Hand: LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040 (siemens.com) Schönes Wochenende
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf