05.09.2018 12:03 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, es ist vollbracht. Ich habe die Grundfunktionalität meiner Rollosteuerung fertig. Es können mit 20 Tastern 10 Rollos bedient werden, nach dem Schema: 1. Taster auf/zu am Rollo lang drücken, Rollo fährt solange wie Taster auf/zu gedrückt wird auf/zu. 2. Taster auf/zu am Rollo 1x kurz drücken -> Rollo fährt komplett auf/zu. 3. Taster auf/zu am Rollo 2x kurz drücken -> alle Rollos des Raumes fahren komplett auf/zu. 4. Taster auf/zu am Rollo 3x kurz drücken -> alle Rollos fahren komplett auf/zu. Wenn ich das richtig verstehe habe ich nun ca. 90 Blöcke zur Verfügung, um etwaigen Automatismus bei 1x/2x/3x durch erneuten Tastendruck abzubrechen. Es fehlt auch noch die Wartezeit zwischen Umschaltung auf/zu. Bin gespannt auf Eure Ideen/Anmerkungen. Viele Grüße Manuel DateianhangRollosteuerung.zip (143 Downloads) |
05.09.2018 17:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Durch die UDF's eine sehr übersichtliche Programmierung! |
Folgen Sie uns auf