24.11.2019 12:13 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Habe ich gemacht dann laufen aber die Ausschaltzeit nicht mehr . |
24.11.2019 14:55 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Hat funktioniert jetzt muss ich mal Testen im Real Betrieb. |
24.11.2019 17:47 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hier noch eine Variante mit Zählern anstatt Einschaltverzögerungen. Es gibt immer unterschiedliche Varianten, um ans Ziel zu kommen. Die Zähler könnten zwar theoretisch bis 999.999 zählen, nutzen kannst du sie aber nur bis 32767, das ist die höchste positive Zahl, die die Logo direkt verarbeiten kann. Immerhin reicht das für 9h 6min 7sec immer noch in Sekundenauflösung. Die Zähler werden über einen Impulsgeber im Sekundentakt erhöht, wenn sie aktiv sind. Am Ende der Messung laufen die Werte wieder in die FIFO's wie gehabt. Der RS-Block verhindert die Zählung der ersten Pausenzeit. Leider lässt sich der Zählerwert nur in Sekunden ohne Minuten und Stunden anzeigen, es passen maximal 4 Skalenanzeigen in einen Meldetext, die jetzt aber 2 Stellen mehr anzeigen. Und jetzt hast du die Wahl der Qual, Gruß Scorp DateianhangEinAusSchaltzeiten2.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf