24.03.2019 08:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
LOGO! und PWM ist nicht gerade die beste Sache. Von welcher Frequenz wird denn gesprochen? |
24.03.2019 08:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Anbei eine Kehrwertbildung - höchste Genaugigkeit im bereich der Wurzel aus 32767 =181 - also Werte in diesen Bereich Skalieren PS: nach dem Herunterladen die .TXT Endung entfernen DateianhangLogo-Spannung-prop-Frequenz-S0.lsc.txt (130 Downloads) |
24.03.2019 09:05 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
PWM ist der falsche Ansatz, bei dem geht es um das Tastverhältnis bei gleicher Frequenz. Ein Spannungs-Frequenzwandler ist meiner Meinung nach mit der Logo nicht genügend genau realisierbar. Wie bereits festgestellt müsste man eine Umkehrfunktion (1/x) nutzen, was man mit den ganzen Zahlen der Logo vergessen kann. Es gibt fertige Bausteine als Spannungs-Frequenzwandler z.B. hier . Ist zwar nicht unbedingt ein Schnäppchenpreis, aber industrietauglich. Bastler können sich auch IC's besorgen und eine kleine Platine selber zusammenstellen. Die Funktion wird auch gerne als VCO (Voltage Controlled Oscillator) gekennzeichnet, siehe hier M.f.G. Scorp P.S. @ernstho Den Ansatz hatte ich auch schon, nur brauchte ich dann Frequenzen, bei denen die Werte des Impulsgebers gegen 0 laufen. Die unterschiedlichen Frequenzen bei kleinem TL=1, 2,3,4,5 sind mir dann doch zu stufig. Vielleicht noch ein Tipp, da die interne Berechnung auch mehr als 16 Bit ermöglicht, kannst du den Genauigkeitswert auch verschieben, z.B. 32767 * 10(100,1000) / x - Offset. Wert x vorher mit einem +Offset versehen. Da gibt es noch einige Möglichkeiten, aber nur bei sehr kleinen Frequenzen. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 24.03.2019 09:22:35 |
|
24.03.2019 09:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Er braucht ein S0 Signal eine Symetrische Frequenz wird u.U. nicht funktionieren. Eine Tabelle wäre nicht schlecht - bei einem 1000 Imp / kWh Zähler ist die Impulsfolge bei 1kW 3,6 sec Dh Spg Zeit entspricht KW 60 V 1,8s 2,00 kW 30 V 3,6s 1,00 kW 3 V 36 s 100 W |
Folgen Sie uns auf