08.01.2020 11:01 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Grüß euch, Danke für dieses geniale Forum! Und für eure Beiträge, Antworten! Ihr habt es mir, als interessierten Laien, ermöglicht unsere LOGO! zu programmieren und einen benutzerdefinierten Webserver gleich dazu. Hardware: LOGO! Power 24V/,1,3A LOGO! 12/24 RCE, 0BA8.Standard, LOGO! 8.FS4 LOGO! AM2RTD mit zwei PT1000 LOGO! TDE Die Aufgabenstellung ist zwei Trockenanlagen steuern. Heizplatte: Zwei Temperatur- und Zeitgesteuerte Programme, wobei sich nur die Zeit unterscheidet, die Temperatur ist bei beiden gleich, zusätzlich eine Absaugung, die sich verspätet einschaltet und nach Ablauf der Heizzeit nachläuft. Trockenschrank: Zwei Programme, Temperatur bei beiden Programmen gleich, einmal soll das Programm ewig durchlaufen und das andere nach x Stunden stoppen. Zusätzlich die Möglichkeit die Programme bei Bedarf zu unterbrechen, ohne die LOGO! zu stoppen. Zusätzlich die Möglichkeit das ganze fernzuüberwachen und -steuern. Ich bin ja fast der Meinung, dass mir die Umsetzung gelungen ist, habe jedoch die bitte an euch, ob ihr einmal "drüberschauen" könnt, ob ich irgendwo Denkfehler hatte!? Sowohl in der Simulation wie auch am Testaufbau funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Danke und freundliche Grüße aus WIen, Thomas DateianhangSiemens LOGO!.zip (94 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Thomas M. am: 01/08/2020 11:02:08
|
|
08.01.2020 11:28 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Danke! Funktioniert und wird schon geändert! Gruß aus WIen, Thomas DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-08.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Thomas M. am: 01/08/2020 12:03:46
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.01.2020 19:46 | |
Beigetreten: 18.11.2008 Letzter Bes: 27.05.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Was ist der Block 25 ?? kann mir das bitte mal jemand übersetzen :) |
Folgen Sie uns auf