11.10.2019 09:43 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Ok, leider bin ich im Internet bisher noch nicht fündig geworden. Ich bin noch auf der Suche nach einem passendem Bauteil |
11.10.2019 09:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Hast du denn einen 5-poligen DIN-Stecker für die Buchse? |
11.10.2019 09:52 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Dieses kabel hatte ich mir besorgt https://www.ebay.de/itm/DIN-Stecker-mit-Kabel-fuer-Swissphone-Quattrino-Quattro-XL-XL-FME-DME-Motorola-/222456589838 |
11.10.2019 10:06 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hutschiene wäre am einfachsten, wenn es aber nicht anders geht würde ich es auch über eine Platine machen wenn es dafür Pläne gibt |
11.10.2019 10:34 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Wenn du mir was zur Verfügung stellen könntest, wäre ich dir sehr Dankbar |
11.10.2019 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Bitte schön.
DateianhangSwissphone Relaisausgang verdrahten.pdf (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.10.2019 10:59 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Jetzt mache ich ich erstmal auf die Suche nach den passenden Bauteilen, Sprich Spannungswandler und Diode |
11.10.2019 11:15 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hast du zufällig ein Link parat? Ich finde nur die einzelnen Dioden |
11.10.2019 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Z.B. hier: Finder 49.52.7.012.0050 Koppelrelais mit Blauer Fassung 12 V DC, 2 W, 8 A |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.10.2019 12:31 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, das hat bisher erstmal all meine Fragen geklärt. Ich werde es mal aufbauen und testen |
11.10.2019 12:54 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Könntest du mir ein Link zu so etwas schicken? |
Folgen Sie uns auf