06.12.2017 15:53 | |
Beigetreten: 08.08.2015 Letzter Bes: 13.02.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Habe eine Logo 8 OBA8 mit Erweiterung AM2 AQ die möchte für einen Lichtsimulation nutzen. Das Dimm Modul arbeitet mit 0 - 10 V. Als Eingänge habe ich Start / Stop, Auto / Hand, Reset und Q1 für eine Stör Leuchte. Die Stör Leuchte und Reset Funktion sind für Weitere Sachen wie Motorschutz ausgelöst usw. Ich habe es zur Zeit über eine Analoge Rampe gemacht, wo man über die Änderungsgeschwindigkeit das hoch und runter fahren der Rampe bestimmen kann. leider ist die Geschwindigkeit bei hoch und runter fahren gleich, und es wird gewünscht das, das hoch und runterfahren der Rampe frei wählbar ist zwischen 1 und 120 min.Und auch unterschiedlich als Beispiel, das Licht soll über 30 min hoch gefahren werden und über 45 min runter. Die Einstellungen wie max Lichthelligkeit und die Zeiten wann Aus und An werde ich über ein Textdisplay darstellen. Und zur Zeit komme ich da nicht mehr weiter. Ich habe mal meine Derzeitig Lösung mit Hochgeladen Bin über jede Hilfe Dankbar Grüße Jens Dateianhanglichtsteuerung.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jens1410 am: 06.12.2017 16:05:07 |
|
06.12.2017 17:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Was hoch und runter angeht, so kannst du zwewi Rampen einbauen und entsprechend der Tageszeit ansteuern. Den Rampenausgang legst du dann über einen Analog MUX auf den Analogausgang. Verschiedene Stufen kannst du ebenfalls über den Analogmux realisieren. Das habe ich dir mal in dein Programm eingebaut.
Dateianhanglichtsteuerung21.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf