20.12.2019 15:50 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, ich habe mich schon mal durch die Suche gekämpft, aber noch nichts passendes gefunden. Folgende Aufgabe möchte ich lösen: Ein Lüfter soll in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Stufentrafo gesteuert werden. gewünscht ist eine Temperatur von 25°C - 28°C Luftfeuchtigkeit 45%r.H - 55%r.H. Der Lüfter darf von beiden Einflussgrößen gleichwertig angesteuert werden, bis zu einer Temperatur von =/<23°C, dann soll die Lüfterdrehzahl unabhängig von der Luftfeuchtigkeit in die kleinste Stufe geschaltet werden. Mir geht es aktuell darum, ob die von mir gewünschten Punkte mit der Logo umsetzbar bzw. für mich umsetzbar sind. Meine Grundkenntnisse in der Logo Programmierung habe ich mittlerweile vor 15 Jahren während meiner Ausbildung erworben und sind dementsprechend nicht mehr ganz so präsent, Momentan habe ich die Schaltung soweit gelöst, dass sie zumindest mit Wechselrelais außerhalb der LOGO! funktionieren sollte. Fachlich ist das aber wohl eher nicht ganz "state of the Art". Da man wohl aus Sicherheitsgründen auch in der Logosteuerung ein gleichzeitiges ansteuern der Kanäle verhindern sollte. Hier komme ich aber nicht wirklich weiter... Hat jemand von euch evtl. schon mal eine solche Schaltung programmiert oder kann mir hier ggf. einen Denkanstoß geben wie man das fachlich korrekt umsetzen kann, am schönsten wäre es natürlich, wenn man einfach nur die Werte vorgeben könnte und die Steuerung dann selbst versucht sich darauf einzuschwingen, aber bei zwei Parametern, wird das wohl schwierig werden denke ich!? Ein weiterer Punkt wäre die Negation der Luftfeuchtigkeit ab =/<23°C an der ich mir die Zähne ausbeiße. Ich bin euch wirklich für jede Hilfe dankbar DateianhangNeuesZip.zip (91 Downloads) |
21.12.2019 05:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Die LOGO! mit der Bestellernummer 6ED1052-1MD08-0BA0 ist eine 0BA8 und keine 0BA0. Siemens hat das System in den Bestellnummern gewechselt. Die Typenreihe ist jetzt nicht mehr im rechten Segment enthalten (6ED1052-XXXXX-0BA8), sondern im mittleren Segment (6ED1052-XXX08-0BA0). Als Hintergrund kann ich mir nur vorstellen, dass man in den 4 Stellen des rechten Segments nur eine einstellige Typenreihe angeben kann. Damit wäre das Bezeichnungssystem spätestens bei 0BA9 ausgereizt, eine 0BA10 hätte nicht in das System gepasst. Edit: DateianhangVersionsstände 0BA8.pdf (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/21/2019 07:48:23Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/21/2019 07:52:10 |
|
21.12.2019 13:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Hier der komplette Link: |
22.12.2019 11:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine mögliche Lüftersteuerung erstmal ohne Meldetexte und weiteren Komfort. Einfach mal in der Simulation ausprobieren, eine Anpassung ist später durch Änderung der Schwellwerte möglich. Das Prinzip beruht auf die Abstufungen der Temperatur und Luftfeuchte, je größer die Differenz, desto höher die Stufe. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Mindestwert der jeweils anderen Größe nicht unterschritten wird. M.f.G. Scorp DateianhangLüftersteuerung1.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf