17.06.2018 10:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Es gibt eine LOGO!, welche mit 12 VDC betrieben werden kann, die 0BA8 12/24 RCE. Diese kannst du ohne ein zusätzliches Gerät aber nur über Ethernet, sprich LAN bzw. WLAN erreichen. Dann gibt es von Siemens noch ein CMR 2020 bzw. 2040, welches mit der LOGO! Daten austauschen kann. Dem CMR kannst du SMSen mit Befehlen für die LOGO! schicken. Umgekehrt kann die LOGO! beim CMR einen SMS-Versand auslösen, welcher dir Infos liefert. LOGO! Basis Module mit Display Beide Geräte kannst du mit 12 VDC betreiben. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.06.2018 10:06:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.06.2018 15:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Genau dafür sind die beiden oben angesprochenen Geräte da. Die verbindest du zum Datenaustausch nur mit einem Ethernetkabel. Da brauchst du kein LAN oder WLAN für. Wenn du nur einen Ausgang brauchst um die Weidezaunspannung wegzuschalten, brauchst du nur CMR, keine LOGO!. Das verfügt über 2 Ausgänge, an welche du Relais anschließen kannst. Ebenso hast du zwei Eingänge, wo du eine Rückmeldung anschließen kannst, um zu melden, dass die Spannung abgeschaltet ist. Hier mal ein Link zum Handbuch: CMR2020/2040 Betriebsanleitung |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.06.2018 15:48:56Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.06.2018 13:04:56Link optimiert. |
|
17.06.2018 15:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Oder so etwas einfaches... https://www.conrad.de/de/gsm-modul-7-vdc-32-vdc-cep-terminals-std32-1095777.html |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf