26.11.2014 21:37 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Habe das Modul und den Sensor angeschlossen. Würde nun ein Balkendiagram im Meldetext anzeigen, aber : je mehr ich im Pellettbunker habe umso weniger zeigt der Balken an. Muss ich vor Anzeige etwas negieren, oder sowas ? ----------------------------------------- Neue Überschrift nach splitten von Erweiterung aber welche. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 27.11.2014 08:40Splitted |
|
30.11.2014 10:11 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Hallo, kannst du bitte schauen, mit dem Diagram haut etwas nicht hin. DateianhangSchaltplan1.zip (144 Downloads) |
30.11.2014 14:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Die Antwort steht doch schon in meinem letzten Beitrag. Du musst in den Eigenschaften der Balkendiagramme bei max. Wert 1000 eingetragen. Das rechte Balkendiagramm ist dann das Richtige.
DateianhangBalkendiagramm.zip (133 Downloads) |
30.11.2014 15:34 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
das diagram bleibt leer bei mir. in deinem Foto ist der Wert -562. bei mir sind die werte aber positiv (+952 für voll) |
30.11.2014 15:56 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
in der Simualtion funktioniert es, aber wenn ich es auf der Logo teste: ist der ax wert -996 (für voll) und +283 für leer |
Folgen Sie uns auf