06.11.2011 13:45 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, [snip]... Des weiteren bin ich auf der Suche nach einer witterungsgeführte Mischersteuerung (ohne Endschalter). Ich habe zwar was passendes hier gefunden, aber leider lies sich die Datei bei mir nicht öffnen./tf/WW/de/postattachments/download?attachmentId=20862 Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen das wäre echt super. Vielen herzlichen Dank, schon mal im voraus. mfg Jürgen |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 08.11.2011 12:53Thema in 2 Teilthemen gesplittet Teilthema2: /tf/WW/de/Posts/65330#top Zuletzt bearbeitet von: Lumpi74 am: 06.11.2011 14:05 |
|
06.11.2011 20:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Öffnen ja, nur Laden ging nicht so richtig. Was für eine Software nutzt du denn, also Version? Evtl. mal ein Update machen Wenn du die Endschalter für die Logo abfragen willst, achte auf 230V oder 12/24V. Die gänigsten Mischer sind für 230V und somit schalten die Endschalter auch 230V, ist ja "intern" zum Abschalten. Ich habe bei unserem Mischer die Endschalter komplett von 230V getrennt und eigene Leitung an die Logo gelegt. Mischer selbst läuft über Transistorausgänge und Koppelrelais (um die Last von der Logo zu nehmen). Die von dir verlinkte Schaltung nutze ich selbst bei unserer Heizung , natürlich auf eigene Bedürfnisse angepaßt. Schau mal ins Such-Ergebnis rein, da findest du die Schaltung auch. |
07.11.2011 16:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Naja, in meinem Link findest du doch einige Mischersteuerungen......... Und im Anhang ist jetzt mal die reine Mischersteuerung ohne Mittelwertbildung. Das war so der Grundstein meiner Schaltung DateianhangMischersteuerung.zip (422 Downloads) |
17.04.2012 18:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Ze1, hallo Nachbar, bitte lest doch meinen gesamten Beitrag!!!... Dann werdet ihr darauf kommen, dass die mit LOGOSoft V6 programmierte Schaltung NICHT in LOGOSoft V7 geladen werden kann (BUG !!!!!!), obwohl auch mittels V7 eine identische Schaltung programmiert werden kann.. "Wer lesen kann, der ist klar im Vorteil"... MfG Betel P.S.: ICH verwende - wenn irgend möglich - die Version 6, weil diese weniger Fehler enthält !!!!! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.04.2012 18:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hallo Betel. Habe ich, mich damals sogar für deinen Hinweis bedankt..... |
22.04.2012 11:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Lumpi74, hast du inzwischen deine Schaltung an laufen? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|