18.03.2019 18:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4199)
|
Im Anhang ein mögliche Lösung. Mit I1 wird der Wert vom Poti übernommen und gestartet, mit I2 wird angehalten bzw. fortgesetzt.. DateianhangZeit_anhalten_0BA8.Standard.zip (94 Downloads) |
18.03.2019 21:52 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Eine Variante mit Stoppuhr: DateianhangZeit pausieren.zip (111 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2019 21:54 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, scheint zu funktionieren . Jetzt muss ich das nur versuchen selbst nachzuvollziehen. Danke |
18.03.2019 21:58 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Oh, sorry, hab' das hier überlesen:
In diesem Fall muss der Ausgang an das UND B003: DateianhangZeit pausieren V2.zip (85 Downloads) |
18.03.2019 22:10 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Da sind mehre wegen zu RomeDateianhangtime-stop.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2019 22:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Funktioniert auch danke. |
Folgen Sie uns auf