08.09.2019 09:23 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
In meinem Störungsspeicher ist diese Funktion integriert - Bedingung: Logo muss immer mit Strom versorgt sein funktioniert erst am 2. Tag (um 0:00 h wird Zeit rückgesetzt) nur die Zeit wird angezeigt - nicht das Datum ... also Auslösezeiten an einem Tag DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2017-12-31.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 09/08/2019 09:28:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.09.2019 10:17 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Es geht natürlich auch ohne Quittierung, wenn man die Meldetexte immer aktiv lässt und den jeweiligen Text nur für einen Zyklus unterbricht. Mit den Stromstoßschaltern erfolgt die automatische Vorwahl von 2 oder 4 Meldetexten. Beim Einschalten von Q1 wird eine positive Flanke erzeugt, die zusammen mit den Stromstoßschaltern und AND-Blöcken dafür sorgt, dass jeweils nur ein Meldetext für einen Zyklus deaktiviert wird. Dadurch erhält der Meldetext das neue Datum und die neue Uhrzeit. Im Anhang sind zwei Varianten für 2 oder 4 Meldetexte, könnte man bequem noch auf 8 Meldetexte erweitern, ohne die Übersicht zu verlieren. Die Auswahl erfolgt über die Cursortasten der Logo, da die Meldetexte immer gleichzeitig aktiv sind. M.f.G. Scorp DateianhangMeldungen_Q1.zip (107 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.09.2019 12:09 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Habe mich für die 4 Meldetexte entschieden sieht gut aus. Besteht noch die Möglichkeit den Ausschaltzeitpunkt so festzuhalten ? |
08.09.2019 12:35 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Grundsätzlich ja, dafür kopierst du alles ab der positiven Flanke nach rechts und fügst das unterhalb wieder ein. Dann aus der positiven Flanke AND eine negative Flanke NAND machen. Dann hast du 8 Meldungen, 4 für das Einschalten und 4 für das Ausschalten. M.f.G. Scorp P.S. Im Anhang noch das Programm Dateianhang2x4Meldungen.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 09/08/2019 12:43:41 |
|
08.09.2019 12:38 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Okay,danke dir |
14.09.2019 15:11 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Wie auch immer kann dir nicht so ganz folgen. |
14.09.2019 16:46 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Nun anbei der Zeitspeicher - auf einem Blatt sind nur 4 Zeitwerte möglich. Ein Schönheitsfehler: solange noch EIN ist bleibt der letzte AUS Wert. Zur Simulation noch auf 10ms eingestellt DateianhangLogo-Zeit-Speicher-4-fach-20190914.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 09/14/2019 16:56:10 |
|
14.09.2019 17:23 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
noch ergänzt mit einem Clear um 0:00h - damit keine Vortageszeiten noch drinnen sind
DateianhangLogo-Zeit-Speicher-4-fach-20190914+clear.zip (70 Downloads) |
14.09.2019 20:02 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Sieht prima aus ! Wie weit laufen die Minuten eigentlich und was passiert dann ? |
14.09.2019 20:26 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Okay das passt ,den eine Betriebsstundenzähler habe ich ja. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 09/14/2019 20:27:20 |
|
Folgen Sie uns auf