13.10.2013 19:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Schwerer wie dieses Forum zu finden ist es aber nun auch nicht! Eine Wochenschaltuhr mit Einschaltzeit 14°° und Ausschaltzeit 16°° und den Ausgang dahinter! DateianhangZeit.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.10.2013 19:58 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Das programm von motmonti Und mit diese programm is die kleine pumpe auch dabei DateianhangZeit2.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 13.10.2013 19:59 |
|
13.10.2013 21:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Alles klar, ich Danke euch. mfg Mario |
Folgen Sie uns auf