25.12.2013 13:02 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal schöne Feiertage an alle Möglicherweise kann mir dennoch jemand behilflich sein bei einer Programierung Die Umsetztung soll mit der Oba7 um einem Display TD sein. Betrifft die Funktion der Stoppuhr oder sonstiges und einer Ausschaltverzögerung. Ich habe eine Auschaltverzögerung die mir eine Wartezeit Anzeigt im Display beim 1´ten Einschalten. Das habe ich ja soweit schon hinbekommen (als Istzeit im Display). Daran möchte ich nichts ändern mit der Ausschaltverzögerung.! Der neue Teil ist das egal. Nun möchte ich das ein 2´te Zeit beim 2´tem Einschalten damit neu abläuft ohne das sich die Zeit 1 (Istzeit) sich löscht im Display bzw auch beide Zeitwerte im Display erscheinen sollen. Erst beim 3´tem Einschalten soll sich die 1´rste Zeit überschreiben. Beim 4´tem Einschalten soll sich dann erst die 2´te Zeit überschrieben werden. Beim 5tem Einschalten beginnt alles wieder von vorne Das wars auch schon. Danke Dateianhangzeit.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 25.12.2013 13:05 |
|
25.12.2013 23:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Zum Speichern von Werten eignet sich sehr gut der Baustein Analog Arithmetik. In dessen Einstellungen gibt es den Punkt Wert bei En=0. Dort wird letzter Wert eingestellt. Im Ersten Feld wird mit Verweis auf den Zeitwert verwiesen. Jetzt reicht ein Impuls an En um den Wert zu übernehmen und so zu speichern. Es gibt auch schon Beispiele dazu hier im Forum, bei dem Niederschlagswerte so gespeichert wurden! Ich denke die Datei im Anhang liefert schon mal eine Idee dazu! Den Rest dann nach dem Fest der Feste! DateianhangRegenmesser.zip (131 Downloads) |
26.12.2013 10:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Dann vielleicht so in der Art!? Welche Werte dann angezeigt werden, wird mit dem Verweis in B007 eingestellt! Also kannst du dort auf die Zeitwerte verweisen! DateianhangWertespeicher.zip (140 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.12.2013 10:26 |
|
26.12.2013 11:44 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Ich gebe zu etwas schwer das ganze zu beschreiben. Genau so soll es ablaufen. |
26.12.2013 12:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier noch das Programm.
DateianhangPausenzeiten ermitteln und letzte speichern.zip (136 Downloads) |
26.12.2013 15:41 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Na, weil Weihnachten ist. |
26.12.2013 15:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier noch das Programm. Die Schaltfläche bedanken hast Du ja mittlerweile gefunden, vielleicht findest Du die Schaltfläche bewerten auch noch... Eine ordentliche Bewertung kann man eigentlich mittlerweile erwarten, so oft wie man Dir schon Hilfestellung geleistet bzw. fertige Lösungen geliefert hat. DateianhangPausenzeiten ermitteln und letzte speichern 2.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.12.2013 16:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Danke, solche Ratschläge nehme ichgerne an... |
26.12.2013 20:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo kontaktloser, Username in logoff gewechselt? |
Folgen Sie uns auf