07.03.2010 12:42 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Gegenfrage: Mit welcher Freguenz ist den zu rechnen??? |
07.03.2010 13:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
SIe wird bei ca bei 2-3 minuten liegen da Beladezeit mitreinfällt kann sie sehr unterschiedlich sein |
07.03.2010 15:54 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Dann schu mal hier, vllt hilft dir dies .......... DateianhangImpulsPulspause.zip (174 Downloads) |
07.03.2010 16:16 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
hi thx ist zwar komplizierter als ich dachte aber scheint zu funktionieren besten Dank |
07.03.2010 18:02 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hier ein Vorschlag für 0BA6 Gruß Tom DateianhangLogo.zip (180 Downloads) |
08.03.2010 08:42 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Roman, schade, mit einer 0BA5 geht die Mittelwertbildung in meiner Schaltung nicht (Rechenfunktion B011+B013 gibts erst mit 0BA6). Gruß Tom |
08.03.2010 11:52 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
hier noch ne Version, für ne OBA5 DateianhangImpulsPause.zip (134 Downloads) |
Folgen Sie uns auf