(1)| 11.11.2015 17:22 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
|
| 12.11.2015 09:04 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 16644 Bewertung:
|
Hallo Pramkies Ist das Projekt schon älter, also wurde es konkret mit einer V11 oder V12 schon bearbeitet? Es kann vorkommen, dass bei einem normalen OS Update nicht alle Daten auf dem Panel erneuert werden. Hier empfiehlt sich immer wenns Probleme gibt ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen zu machen, dann werden wirklich alle Daten auf dem Panel innoviert https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Schau auch mal nach auf dem Panel welches Image hier installiert ist? evtl ein älteres, also ist evtl das Panel im V13 Projekt noch mit V12 oder V13 Ohne Servicepack als Image eingestellt? Viel Glück Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf