14.07.2016 16:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, vieleicht hilft euch das Beispiel herauszufinden, was die Ursache ist: Nach dem LOGO! in RUN oder nach Spannungsausfall geht wird eine Meldung angezeigt, die Zeit und Datum zeigt, wann das das letzte Mal passiert ist. Nach dem Einschalten und nach jedem gewollten wechsel in RUN bitte erst Cursor RECHTS betätigen damit die erste Meldung gelöscht wird. Viel Erfolg DateianhangMeldung RUN.zip (345 Downloads) |
02.08.2016 06:00 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Neue Frage von knight_rider wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo8 nach undefinierbaren Zeitabständen in "STOP" gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf