03.08.2016 16:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich bin auch interessiert, ob es möglich ist eine Grundlastwechselsteuerung für 3 Kompressoren mit einer Logo zu realisieren. Ob die Grundlast täglich, wöchentlich oder sonst wie wechselt ist mir egal, Hauptsache die Betriebsstunden sind am Ende vom Jahr gleich. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Ich möchte kein fertiges Programm, sondern erstmal nur wissen, ob jemand sowas schon mal gemacht hat und auf was ich zu achten habe. Vielen Dank schonmal im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.08.2016 19:54:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2016 23:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
N'abend, ich hab mal ein bisschen rumprobiert und versucht eine Grundlastwechselschaltung für 2 Geräte zu basteln, was denke ich auch soweit erst mal funktioniert. Hab noch ein kleines Problem: Wie bekomme ich meine Betriebsstunden in den Zähler? Ich meine, wenn eine Stunde rum ist, dass der Vor.- Rückwärtszähler auf 1 springt usw? Zum probieren hatte ich einfach mal 2 Digitaleingänge benutzt. Leider hatte ich noch keine Zeit zum verschönern... ich lade es trotzdem mal mit hoch.... DateianhangGrundlastwechsel.zip (249 Downloads) |
06.08.2016 10:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33747 Bewertung:
|
Hier mal ein einfaches Beispiel einer Kompressorumschaltung mittels Schieberegister. Die Umschaltung erfolgt alle 10 Betriebsstunden. Dieses Beispiel soll dir nur das Prinzip aufzeigen, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. DateianhangKompressorumschaltung.zip (246 Downloads) |
06.08.2016 10:56 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Mit 2 Kompressoren sollte es machbar sein, ich habe so etwas ähnliches für 2 Pumpen im Einsatz. Es gab schon mal ein Thema darüber, in meiner Sammlung habe ich etwas gefunden und für dich etwas abgeändert. Hier wird nur ein Druckschalter verwendet, mit zwei Schaltpunkte... zw 700 und 800 wird 50% gegeben, nur ein Kompressor läuft. Unter 700 wird 100% gegeben, beide sollen laufen. Bei 50% wechseln sich die Kompressoren ab, je nach Betriebsstunden... Vielleicht fängst du ja damit was an... Mfg Sierra DateianhangKompressoren.zip (217 Downloads) |
14.08.2016 18:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Ein ähnliches Thema gab es vor langer Zeit schon einmal. Im Anhang mein damaliger Lösungsansatz! EDIT! Es war in einem anderen Forum! Hier einmal noch der Link zum Thema! https://www.techniker-forum.de/thema/kompressorsteuerung-mit-logo.79800/#post-421826 DateianhangKompressoren Kaskade 3.zip (285 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 14.08.2016 20:14:20 |
|
17.08.2020 17:13 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 341 Bewertung:
|
Versuchs mal hiermit, ist allerdings für 4 Kompressoren. Gruß Quirin Dateianhang4 Kompressoren.zip (227 Downloads) |
Folgen Sie uns auf