23.07.2015 11:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33782 Bewertung: (4195) |
Kennst du diese Tabelle? Danach kannst du den Typenschlüssel bzw. Bestellnummer ermitteln genau für den Typ, welchen du brauchst. Spezielle Stern-/Dreieckrelais haben einen anderen Typenschlüssel als den von dir angegeben. Dateianhang0900766b8133c293.pdf (561 Downloads) |
23.07.2015 15:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33782 Bewertung: (4195) |
Nein, das ist richtig. Der von dir ausgesuchte Typ hat nur 2 Schließer. Aber das 3RP2574-1BW30 hätte 2 Wechsler. Dateianhang0900766b8133c293_2.pdf (447 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.07.2015 15:39:48Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.07.2015 15:49:25 |
|
15.08.2016 09:29 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von sabi_19 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Bedienungsanleitung für Stern- Dreieck- Relais 7PU6220- 7NN20 gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf