5/11/2021 11:10 AM | |
Joined: 4/26/2021 Last visit: 2/3/2024 Posts: 46 Rating:
|
Hello all, thank you Scorp and ixo65 for the hints. 1. I activated all S7 Communication on all 3 LOGO! 2. I removed all existent Communications lines within LOGO Soft : [snip] In WinCC I checked wether all 3 Communications Lines are active beteween HMI and 3 LOGOs: [snip] Will write soon what happens.....i have to go to the flat to reprogramm all Devices. Or can somebody say that still some configuration is wrong ? to be honest. Especially the Communication configuration of WinCC is quite disturbing to me. In the past i did a lot by trial and error. But i also know as the systems get bigger , the more painful ist the lack of some knowledge. Regards Sven _____________________________________________________________________________ Deutsch : Danke Scorp und ixo65 für eure Hinweise. 1. Ich habe die gesamte S7-Kommunikation auf allen 3 LOGO! aktiviert 2. Ich habe alle vorhandenen Kommunikationsleitungen in LOGO Soft entfernt: [snip] In WinCC hab ich überprüft ob alle 3 Kommunikationsleitungen zwischen HMI und 3 LOGOs aktiv sind: [snip] Werde demnächst schreiben, was passiert ..... Ich muss in die Wohnung, um alle Geräte neu zu programmieren. Oder kann jemand sagen, dass nach wie vor die Konfiguration falsch ist? Um ehrlich zu sein hat mich die Konfiguriererei in WinCC schon immer "verstört". Wie da die ganzen Konfigurations-Teil-Fenster zusammenhängen ist echt schwer zu erkennen. In der Vergangenheit habe ich viel durch Trial and Error gemacht. Aber ich weiß auch, je größer die Systeme werden, desto schmerzhafter ist der Mangel an Wissen. -> Die UG Wohnung ist noch die kleinste Einheit von insgesamt 3 Stück. - die größte Einheit (Erdgeschoss )hat dann 8 LOGOs, 2 x CMK2000, LOGO GSM Modul und 2 x HMI Panel. Dieser Unterverteiler wird gerade noch verdrahtet, Ich mach mal nachher ein Foto vom UG-Unterverteiler und werds dann hier mal reinstellen. Viele Grüße Sven ------------------------------------------------------------------------- Es gibt Probleme mit meinem anschließenden Post. Ich bekomme da leider nichts angezeigt. Ich schreibs hier nochmal : Leider hat sich die Situation nicht gebessert. Es kommt nach wie vor diese ständigen Anmeldungen und Abmeldungen. Ich habe mal ein Foto gemacht von dem Dispay und als Attachment angefügt. AttachmentScreenshots.zip (957 Downloads) |
Last edited by: Sven_Smarthome at: 05/11/2021 11:19:53Last edited by: Sven_Smarthome at: 05/11/2021 17:22:34Last edited by: Jen_Moderator at: 05/17/2021 06:19:32Added embedded image and other file as an attachment. |
|
5/11/2021 5:14 PM | |
Joined: 4/26/2021 Last visit: 2/3/2024 Posts: 46 Rating:
|
I got problems to read my last post ??? I just add this post to see what happens. |
5/11/2021 5:26 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 9/7/2025 Posts: 35933 Rating:
|
See attachment ... |
Follow us on