10.10.2017 12:57 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo, bei PCS 7 V8.1 SP1 steht unter "Installierter Software " (Installed Software) ___SIMATIC PCS 7 EU___ V8.1+SP1 Wie dies bei PCS 7 V6.0 aussah, muss ich nachschauen. Die Komponente "PCS 7 System Documentation ES" oder "PCS 7 System Documentaion Runtime" wird in der Regel nicht angepasst, so dass auch deren Version der PCS 7 Version entspricht. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 10.10.2017 12:59:23SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
02.02.2018 13:21 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_1543321 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Gibt es eine russische PCS 7 Lizenz Version? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf